This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:PGOOD 引脚悬空或连接到 GND

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855149/lm46001-pgood-pin-floating-or-tied-to-gnd

器件型号:LM46001

大家好、

由于我使用 LM46001生成-15V 电压、因此我们将 IC 的 GND 连接到-15V、以便将其用作降压/升压转换器。 是否最好将引脚 PGOOD 保持断开/悬空状态或通过电阻器将其连接至-15V? 数据表显示、PGOOD-AGND 应介于-0.3V 和15V 之间、因此如果我将 PGOOD 接地、则 PGOOD 和 AGND 之间会有15V 的差异。

请告诉我您的建议。

谢谢、此致、

Adrian