请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM46001 大家好、
由于我使用 LM46001生成-15V 电压、因此我们将 IC 的 GND 连接到-15V、以便将其用作降压/升压转换器。 是否最好将引脚 PGOOD 保持断开/悬空状态或通过电阻器将其连接至-15V? 数据表显示、PGOOD-AGND 应介于-0.3V 和15V 之间、因此如果我将 PGOOD 接地、则 PGOOD 和 AGND 之间会有15V 的差异。
请告诉我您的建议。
谢谢、此致、
Adrian