This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:DAP 中部分气泡的生产问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855197/lm3409hv-production-issues-with-air-bubbles-under-part-on-dap

器件型号:LM3409HV

我们已经使用此器件8年了。

我们的新 PCB 组件制造商在 DAP 和 PCB 之间的器件下方存在气泡问题。 在老化过程中、PCB 上的某些通道出现过热问题。

下面是一个来自其中一个故障电路板的 X 射线示例、我目前不知道这是否是一个实际的故障通道、但它确实显示了焊料如何从 DAP 中消失、以及 DAP 和 PCB 之间的气泡是如何形成的。

制造商询问80%的覆盖率是否足够。

TI 能否为我提供有关在最坏情况规格下运行的器件所需覆盖范围的指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    最好通过电子邮件发送。  我将向您发送一封电子邮件并关闭它。

    此致、