请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 大家好、
我已经根据 2PH EVM 设计了转换器 、该转换器 在24V 时的工作电流高达2.5A 左右。 当我掉电时、我会听到一个噪声、电压突然下降到10到15V。 我以前遇到过这个问题、有人建议我将 AGND 和 PGND 分开。 我在我的新设计中做到了这一点、您可以在下面的图片中看到它。 我还探测 MOSFET 信号、每个相位的第二个 MOSFET 都有很大的噪声、我不知道为什么? 有什么想法吗? 以下是我们先前讨论的链接: http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/837167/3097260#3097260
空载 MOSFET:
负载下的 MOSFET: