This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:再次出现意外的电压断续!

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854476/lm5122-unexpected-voltage-hiccup-again

器件型号:LM5122

大家好、

我已经根据 2PH EVM 设计了转换器 、该转换器  在24V 时的工作电流高达2.5A 左右。 当我掉电时、我会听到一个噪声、电压突然下降到10到15V。 我以前遇到过这个问题、有人建议我将 AGND 和 PGND 分开。 我在我的新设计中做到了这一点、您可以在下面的图片中看到它。 我还探测 MOSFET 信号、每个相位的第二个 MOSFET 都有很大的噪声、我不知道为什么? 有什么想法吗? 以下是我们先前讨论的链接: http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/837167/3097260#3097260

空载 MOSFET:

负载下的 MOSFET:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Babak、

    感谢您使用 LM5122。  我们需要一些时间来审查这一点。 几天后会回来。  

    谢谢

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    您能否发布原理图并将 Altium 文件发送给我? 还有哪些应用规格? 输入电压范围目标输出电压和最大输出电流?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    该应用正在运行大约7A 最大电流的几个伺服。

    输入:12V 和输出:24V。

    原理图发送给您。 谢谢