This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:似乎有一个干扰器进来

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28780EVM-002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817665/ucc28780-it-seems-that-a-disturber-came-in

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:TIDA-01622

大家好

但我想得到变压器专家的意见。

TI 的竞争对手反激式器件似乎正在引入大型变压器、这意味着仅 QR 反激式器件就可以为不太了解的客户提供93%的效率@ 27W。

但该客户希望制造小型适配器、如30W GaN Anker。

我想与客户交谈、"借助30W GaN USB PD 适配器连接器尺寸等小型变压器、使用简单的 QR 反激式 IC 无法实现93%的效率。"

有人是否拥有 QR 反激式转换器尺寸与效率等数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San

    正确、为了实现小解决方案尺寸和高效率、必须使用有源钳位反激式、而不是 QR 反激式。

    适配器的尺寸取决于开关频率。  为了实现较小的解决方案尺寸、需要尽可能提高频率。  以下应用手册、技术培训视频和 TI 电源设计研讨会(PSDS)演示介绍了有源钳位反激式与 QR 反激式相比如何降低损耗、使其能够在高于 QR 反激式的频率(这意味着更小的尺寸)下运行

    应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slua871/slua871.pdf

    培训视频第1部分: https://training.ti.com/active-clamp-flyback-part-1?cu=1134585

    培训视频 第2部分: https://training.ti.com/active-clamp-flyback-part-2?cu=1134585

    PSDS 论文: http://www.ti.com/lit/slup380

    PSDS 演示幻灯片: http://www.ti.com/lit/slup381 

    PSDS 视频: https://training.ti.com/psds2018#section-3 

    对于设计比较、以下是3种具有类似规格的设计、可用于比较差异。

    QR 反激式: http://www.ti.com/tool/PMP11451

    具有 Si FET 的 ACF: http://www.ti.com/tool/PMP21479

    具有 GaN FET 的 ACF:  http://www.ti.com/tool/TIDA-01622

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    从您的角度来看、TI ACF 频率更高。

    每个人都知道高频会降低电感。

    但客户关注的是27W。

    TI 参考设计的功率更高、例如45W 和 65W。

    我想知道已经验证的紧凑型94% 27W 或30W ACF GaN 适配器的工作频率是多少。

    您能说27W 或30W 适配器变压器的尺寸因高频率而保持较小吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San

    我们无法评论客户在我们的产品中使用的任何设计的细节。  如果您自己发现或执行产品拆卸、您将能够回答您的问题。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    我们没有预算购买30W GaN USB PD 适配器。

    因此、我将放弃向日本大容量27W USB PD 适配器制造商推荐 UCC28780。

    我认为一个 QR 反激式竞争对手现在正在制造效率高达94%的27W 电路板单元、尺寸与 UCC28780EVM-002相同。 这很简单。

    但是、我们无法向客户展示使用较小27W ACF 变压器的较小尺寸。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    一些 IC 制造商似乎在年底之前发布了 ACF GaN 控制器样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San

    您无需等待、我们的 UCC28780可与 GaN 配合使用、现已上市。  我们提供以下45W EVM http://www.ti.com/tool/ucc28780evm-002、65W 参考设计 http://www.ti.com/tool/TIDA-01622 和100W 参考设计 http://www.ti.com/tool/TIDA-01623 、它们均适用于 GaN。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric-San

    45W 参考设计对于27W 变压器尺寸没有用处。 TI 不再有变压器专业人员吗?

    您在第二页下方的65W GaN 参考设计评论是、

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/jaju496b/jaju496b.pdf

    '此转换器以600kHz (最大值)的高开关频率运行、这有助于减小变压器和电容器的尺寸。'

    但它在重负载时锁定了类似250kHz 的波形。

    250kHz 重负载和600kHz 轻负载
    以下哪项决定了变压器的尺寸?
    TI 能否提供尺寸选择公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San

    最小频率是满负载时的工作点、决定了变压器和大容量电容器的大小。  您提供链接的参考设计 TIDA-01622无法以 UCC28780可支持的最高频率运行。  它具有较低的频率、可在成本和效率之间实现平衡。

    我们建议设计的最高最小频率为600kHz、因为频率将在整个工作范围内增加到最高1MHz 的工作频率。  在这样的设计中、我们建议对变压器使用平面磁性元件。  我们目前没有展示这一点的参考设计。

    为了帮助您进行自己的设计、您可以使用我们的 SIMPLIS 模型 http://www.ti.com/lit/zip/slum626 和 Excel Calculator http://www.ti.com/lit/zip/sluc664、其中包括变压器关键参数的计算。  借助这些信息、您将能够与您首选的磁性元件供应商合作构建变压器。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    许多客户无法使用它们、因为除非披露嵌入在 Excel 单元格中的计算公式、否则他们无法可视化设计规格。  

    许多日本客户将评估另一个控制 IC。