主题中讨论的其他器件:、 TIDA-01622
大家好
但我想得到变压器专家的意见。
TI 的竞争对手反激式器件似乎正在引入大型变压器、这意味着仅 QR 反激式器件就可以为不太了解的客户提供93%的效率@ 27W。
但该客户希望制造小型适配器、如30W GaN Anker。
我想与客户交谈、"借助30W GaN USB PD 适配器连接器尺寸等小型变压器、使用简单的 QR 反激式 IC 无法实现93%的效率。"
有人是否拥有 QR 反激式转换器尺寸与效率等数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
但我想得到变压器专家的意见。
TI 的竞争对手反激式器件似乎正在引入大型变压器、这意味着仅 QR 反激式器件就可以为不太了解的客户提供93%的效率@ 27W。
但该客户希望制造小型适配器、如30W GaN Anker。
我想与客户交谈、"借助30W GaN USB PD 适配器连接器尺寸等小型变压器、使用简单的 QR 反激式 IC 无法实现93%的效率。"
有人是否拥有 QR 反激式转换器尺寸与效率等数据?
Hiroshi-San
正确、为了实现小解决方案尺寸和高效率、必须使用有源钳位反激式、而不是 QR 反激式。
适配器的尺寸取决于开关频率。 为了实现较小的解决方案尺寸、需要尽可能提高频率。 以下应用手册、技术培训视频和 TI 电源设计研讨会(PSDS)演示介绍了有源钳位反激式与 QR 反激式相比如何降低损耗、使其能够在高于 QR 反激式的频率(这意味着更小的尺寸)下运行
应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slua871/slua871.pdf
培训视频第1部分: https://training.ti.com/active-clamp-flyback-part-1?cu=1134585
培训视频 第2部分: https://training.ti.com/active-clamp-flyback-part-2?cu=1134585
PSDS 论文: http://www.ti.com/lit/slup380
PSDS 演示幻灯片: http://www.ti.com/lit/slup381
PSDS 视频: https://training.ti.com/psds2018#section-3
对于设计比较、以下是3种具有类似规格的设计、可用于比较差异。
QR 反激式: http://www.ti.com/tool/PMP11451
具有 Si FET 的 ACF: http://www.ti.com/tool/PMP21479
具有 GaN FET 的 ACF: http://www.ti.com/tool/TIDA-01622
此致、
Eric
Eric - San、
我们没有预算购买30W GaN USB PD 适配器。
因此、我将放弃向日本大容量27W USB PD 适配器制造商推荐 UCC28780。
我认为一个 QR 反激式竞争对手现在正在制造效率高达94%的27W 电路板单元、尺寸与 UCC28780EVM-002相同。 这很简单。
但是、我们无法向客户展示使用较小27W ACF 变压器的较小尺寸。
谢谢你。
Hiroshi-San
您无需等待、我们的 UCC28780可与 GaN 配合使用、现已上市。 我们提供以下45W EVM http://www.ti.com/tool/ucc28780evm-002、65W 参考设计 http://www.ti.com/tool/TIDA-01622 和100W 参考设计 http://www.ti.com/tool/TIDA-01623 、它们均适用于 GaN。
此致、
Eric
Eric-San
45W 参考设计对于27W 变压器尺寸没有用处。 TI 不再有变压器专业人员吗?
您在第二页下方的65W GaN 参考设计评论是、
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/jaju496b/jaju496b.pdf
'此转换器以600kHz (最大值)的高开关频率运行、这有助于减小变压器和电容器的尺寸。'
但它在重负载时锁定了类似250kHz 的波形。
250kHz 重负载和600kHz 轻负载
以下哪项决定了变压器的尺寸?
TI 能否提供尺寸选择公式?
Hiroshi-San
最小频率是满负载时的工作点、决定了变压器和大容量电容器的大小。 您提供链接的参考设计 TIDA-01622无法以 UCC28780可支持的最高频率运行。 它具有较低的频率、可在成本和效率之间实现平衡。
我们建议设计的最高最小频率为600kHz、因为频率将在整个工作范围内增加到最高1MHz 的工作频率。 在这样的设计中、我们建议对变压器使用平面磁性元件。 我们目前没有展示这一点的参考设计。
为了帮助您进行自己的设计、您可以使用我们的 SIMPLIS 模型 http://www.ti.com/lit/zip/slum626 和 Excel Calculator http://www.ti.com/lit/zip/sluc664、其中包括变压器关键参数的计算。 借助这些信息、您将能够与您首选的磁性元件供应商合作构建变压器。
此致、
Eric