This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25085:计算最小纹波组件值的替代方法

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854134/webench-tools-lm25085-alternate-method-for-calculating-minimum-ripple-component-values

器件型号:LM25085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我设计了一款稳压 器、可提供12V @ 3A、输入电压为12.5V 至24V。 当我使用 LM25085数据表说明(8.2.2.6 R3、C1、C2)或 LM (2) 5085快速入门电子表格计算最小纹波配置值时,我得到 R3=12.7k、C1=3300pf 和 C2=0.1uF。 这会导致糟糕的线路调节、输入电压从13V 更改为24V 时、输出范围为11.7V 至12.7V。  

当我使用 WEBENCH 时、它会以不同的方式配置这些组件、其中 R3 = 29.4k、C1 = 18nF、C2 = 1.8nF。 当输入从13V 到24V 时、这些值在11.96V 至12.14V 的仿真输出范围内提供了更好的结果。 是否有任何应用手册、电子表格或其他指南可以按照 WEBENCH 选择的方式来选择这些组件、而不是数据表中描述的方法? 似乎 C2值较小而不是0.1uF 等任意大值非常重要、但我想知道如何优化这些值以匹配我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     r3=29.4k、c1=18nF、c2=1.8nF 的主要原因是优于 r3=12.7k、c1=3300pf 和 c2=0.1uF、这是因为在经过编辑的 c1上使用了交流电压耦合。  

    VC1_AC~=VSW*TON/R3*C1

    输出电压等于 K*(FB+0.5*VC1_AC),K 是 DIVDIDIE 比率。 因此、当 C1较大时、交流电压较小、Vin 变化不大。 这就是您可以看到线路调节良好的原因。

    但我们建议、注入 VFB 的电压应高于25mV、因此更高的注入电压将使输出更稳定、但线路调节性能较差。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复。 我想更好地理解的部分是、在 WEBENCH 版本中、C2比 C1小得多的原因。 我想这可能是某种相位补偿、或减少耦合到反馈节点的噪声。 如欲了解有关 WEBENCH 如何选择其组件的更多信息、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请检查以下备注是否对您有所帮助

    http://www.ti.com/lit/an/snva874/snva874.pdf

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    是的、该应用手册很好地解释了组件的相关方式、最后的公式给出的结果更接近我从 WEBENCH 获得的值、具体来说、它们使用了一个小值耦合电容器(如 WEBENCH)、看起来效果更好。  

    偶然情况下、使用未加密 Spice 模型时、我无法获得良好的结果、直到我进入并将 RDUMMY 更改为2.3欧姆而不是50欧姆。 这是 PFET 栅极驱动器电阻、一旦为了与数据表匹配而更改了该模型、该模型的工作效果会好得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很高兴知道它很有帮助。  

    如果 您对 C2值没有进一步的问题、我想结束这个问题。 但是、如果您还有任何问题、您可以重新打开、我们将帮助 回答该问题。  

    谢谢

    李丹尼尔