工具/软件:WEBENCH设计工具
我设计了一款稳压 器、可提供12V @ 3A、输入电压为12.5V 至24V。 当我使用 LM25085数据表说明(8.2.2.6 R3、C1、C2)或 LM (2) 5085快速入门电子表格计算最小纹波配置值时,我得到 R3=12.7k、C1=3300pf 和 C2=0.1uF。 这会导致糟糕的线路调节、输入电压从13V 更改为24V 时、输出范围为11.7V 至12.7V。
当我使用 WEBENCH 时、它会以不同的方式配置这些组件、其中 R3 = 29.4k、C1 = 18nF、C2 = 1.8nF。 当输入从13V 到24V 时、这些值在11.96V 至12.14V 的仿真输出范围内提供了更好的结果。 是否有任何应用手册、电子表格或其他指南可以按照 WEBENCH 选择的方式来选择这些组件、而不是数据表中描述的方法? 似乎 C2值较小而不是0.1uF 等任意大值非常重要、但我想知道如何优化这些值以匹配我的电路。