请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27761 主题中讨论的其他器件:LMR70503
您好!
根据 P13中的 eq.5、Vout 应该能够达到-Vref (1.22V)、但第6.5节指出它只能达到-5V 至-1.5V。 怎么回事?
VOUT =–1.22V×(R1 + R2)/R2
我需要在+3.3V 至+5V 范围内生成低噪声-1.3V/100mA、除了上述限制外、该器件由于具有输出 LDO、因此非常适合。 有什么建议?