This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LDO 输出电压范围限制为-5至-1.5V、即使 Vref 为1.22V

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR70503
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854077/lm27761-ldo-vout-range-limited-to--5-to--1-5v-even-though-vref-is-1-22v

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件:LMR70503

您好!

根据 P13中的 eq.5、Vout 应该能够达到-Vref (1.22V)、但第6.5节指出它只能达到-5V 至-1.5V。 怎么回事?

VOUT =–1.22V×(R1 + R2)/R2

我需要在+3.3V 至+5V 范围内生成低噪声-1.3V/100mA、除了上述限制外、该器件由于具有输出 LDO、因此非常适合。 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    这是器件限制、因此无法将输出设置为低于-1.5V。 一种可能的解决方案是降压/升压转换器。 检查 LMR70503是否满足客户要求。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。 您可以通过此主题联系我们以获取更多查询。

    此致、

    Tanvee