This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160DNTFBK-CALC:RR 的最大建议值

Guru**** 1115700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821391/lm5160dntfbk-calc-maximum-recommended-value-for-rr

器件型号:LM5160DNTFBK-CALC

我认为计算了" RR 的最大建议值"、以便注入电平变为50mV。

我听说注入电平应为20mV 至50mV。

注入电平会随着 RR 值的增加而降低。

因此、我认为 这个" RR 的最大建议值"是"最小建议值"。 因为如果我们使用的电阻值小于该建议值、注入电平将超过50mV。

我的理解有误吗?

此致、
Kohei Sasaki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    虽然您的理解是正确的。如果将其称为 "最小值"、则较大的电阻器将无法为稳定运行提供足够的纹波。 该公式采用最小 Vin、确保在较低 Vin 时纹波减小、从而产生足够的纹波。 这就是您在数据表中看到3类纹波配置的公式的原因。 如需更多信息、请参阅此纹波曝气应用报告(http://www.ti.com/lit/an/snva166a/snva166a.pdf)

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    以下是另一个相关的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snva874/snva874.pdf

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edon-San、Time-San、

    感谢你的答复。

    如果我的理解是正确的、我认为 RR 值范围的计算方法如下:

    rrr_min= ((Vin_min - Vo_pri)* Ton_max)/(50mV * Cr)

    rrr_max= ((Vin_min - Vo_pri)* Ton_max)/(25mV * Cr)

    您对此意见有何看法?

    我想我们可以通过以下公式计算注入电平。 是这样吗?

    Vinj=((Vin_min - Vo_pri)* Ton_max)/(Cr * RR)

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    是的、我相信这些范围足以满足您的设计需求。 最后一个公式很好地确认始终可以在输入电压 Cr 和 Rr 上实现所需的电平。

    此致、

    Ethan