我认为计算了" RR 的最大建议值"、以便注入电平变为50mV。
我听说注入电平应为20mV 至50mV。
注入电平会随着 RR 值的增加而降低。
因此、我认为 这个" RR 的最大建议值"是"最小建议值"。 因为如果我们使用的电阻值小于该建议值、注入电平将超过50mV。
我的理解有误吗?
此致、
Kohei Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为计算了" RR 的最大建议值"、以便注入电平变为50mV。
我听说注入电平应为20mV 至50mV。
注入电平会随着 RR 值的增加而降低。
因此、我认为 这个" RR 的最大建议值"是"最小建议值"。 因为如果我们使用的电阻值小于该建议值、注入电平将超过50mV。
我的理解有误吗?
此致、
Kohei Sasaki
您好、Sasaki-San、
虽然您的理解是正确的。如果将其称为 "最小值"、则较大的电阻器将无法为稳定运行提供足够的纹波。 该公式采用最小 Vin、确保在较低 Vin 时纹波减小、从而产生足够的纹波。 这就是您在数据表中看到3类纹波配置的公式的原因。 如需更多信息、请参阅此纹波曝气应用报告(http://www.ti.com/lit/an/snva166a/snva166a.pdf)
此致、
Ethan
Sasaki-San、
以下是另一个相关的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snva874/snva874.pdf
--
Tim
Edon-San、Time-San、
感谢你的答复。
如果我的理解是正确的、我认为 RR 值范围的计算方法如下:
rrr_min= ((Vin_min - Vo_pri)* Ton_max)/(50mV * Cr)
rrr_max= ((Vin_min - Vo_pri)* Ton_max)/(25mV * Cr)
您对此意见有何看法?
我想我们可以通过以下公式计算注入电平。 是这样吗?
Vinj=((Vin_min - Vo_pri)* Ton_max)/(Cr * RR)
此致、
Kohei Sasaki