This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070欠压输入/输出功能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854621/ucc28070-ucc28070-brown-in-out-function

器件型号:UCC28070

您好、支持团队  

剂量 UCC28070支持棕色输入/输出功能、我在 D/S 上找不到它

此外、当交流电反复馈入时 、SS 引脚未完全放电、将存在一个没有软启动功能的区域、这将产生噪声和高电流。
如何调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    专家将于明天回答您的问题。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    在 UCC28070中、没有掉电功能、当您要启动控制器时、VSENSE 必须高至0.75V。您可以从 Vsense 电阻分压器推断输入电压。

    ss 引脚电容用于调节软启动时间、我建议您尝试减小 SS 引脚电容值、以查看其是否正常工作。