This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:使用 Battery Management Studio 取消电池学习周期

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25122, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821923/bq27426evm-738-battery-learning-cycle-is-canceled-using-battery-management-studio

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQ27426BQ25122GPCCHEM

我目前正在尝试使用专用的 EVM 板评估电量监测计 BQ27426。

为了测试电路板、我使用的是 ASR00008电池(可从慕斯、DigiKey 等获取)和电池充电器评估板 BQ25122 EVM。

尽管电池的充电/放电原则上起作用、但我想使用"Battery Management Studio"来教授 BQ27426电池特性。

为了实现这一点、我使用2个继电器电路启动了"学习周期"。

电池放电工作正常(在该周期内通过万用表/示波器测量进行验证)。

进入"放松"周期(原则上可以正常工作、但是对于如此小的(1100mAh)电池来说、360分钟的最长时间似乎太长了)。

然后、充电周期开始、电池充电。 但是、在一段时间后、充电周期被取消、学习周期被中止。

错误消息为:

"Qmax_up:未设置"

或:

"RUP_DIS/RDIS:未清除"

相应的寄存器设置如下所示:

在我看来、Qmax_up 似乎是"0"、进入学习周期应该是这种情况。

我缺少什么? 我是否需要先解封器件才能进入"学习模式"?

或者、这是不是一开始就采用的错误方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    您是否运行了我们的在线工具 gpcchem 来确定 bq27426是否适合您的电池? 如果 三个默认 chem ID 之一不适合、则学习将失败。

    此外、当您开始学习周期时、您是否将更新状态设置为03。  学习完成后,更新状态将为01。

    您还可以尝试独立于插件之外的学习、例如尝试通过以下方式手动学习:

    放电至空

    休息5小时、

    充电至满

    休息两小时

    放电至空  

    休息5小时

    5小时不是太长的时间让容量电池休息。

    谢谢

    Onyx