您好!
我需要有关 TPS53622的一些信息:
1) 1)如何通过电阻器设置来设置 VBOOT 电压? 要使用什么值的电阻器? 还是我们必须使用的电阻分压器? 未看到任何要计算的反馈基准电压? 请帮助。
我们是否有参考原理图、它是否可共享?
谢谢
Vikas G.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Vikas、
1) 1)如何通过电阻器设置来设置 VBOOT 电压? 要使用什么值的电阻器? 还是我们必须使用的电阻分压器? 未看到任何要计算的反馈基准电压? 请帮助。
VBOOT 需要由 NVM 设置。 VBOOT 没有电阻器设置。
有关详细信息、请查看数据表。
我们是否有参考原理图、它是否可共享?
有关详细信息、请查看数据表中的应用部分。
谢谢。
Chasel
大家好、Vikas、
SVID 范围(0.54-1.52) V 是我们可以将其用于的 Vout 范围。
因此、我们可以考虑 SVID 电压范围的上限、即1.52V (不包括纹波电压)来设计电源吗?
是的、在 VR13 10mV VR 模式下、您可以具有高达2.5V 的输出电压、
或 Vboot 是始终使用的静态电压,并参考设计。
更正它是控制器要加电的初始化电压、PMBus Vout 限制将受到 Vout_Max 和 Vout_min 寄存器的限制。
谢谢
Chasel
大家好、Vikas、
因此、我假设1个 SVID 能够处理两个输出轨。
是的、通过设置不同的 Rail1/2 SVID 地址
我们的应用还使用 SVID、以便 PMBus 信号可以连接到 GND 或保持悬空?
如果您将 PMBus 保持悬空状态、则将无法检查故障/遥测/编程 NVM 等 建议将 PMBus 连接到 CPU 或任何其他 PMBus 主机、或在电路板上放置一个引脚接头以进行调试。
谢谢。
Chasel。