This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:VBOOT

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821427/tps53622-vboot

器件型号:TPS53622

您好!

我需要有关 TPS53622的一些信息:

1) 1)如何通过电阻器设置来设置 VBOOT 电压? 要使用什么值的电阻器? 还是我们必须使用的电阻分压器? 未看到任何要计算的反馈基准电压? 请帮助。

我们是否有参考原理图、它是否可共享?  

谢谢

Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    1) 1)如何通过电阻器设置来设置 VBOOT 电压? 要使用什么值的电阻器? 还是我们必须使用的电阻分压器? 未看到任何要计算的反馈基准电压? 请帮助。

    VBOOT 需要由 NVM 设置。 VBOOT 没有电阻器设置。

    有关详细信息、请查看数据表。

    我们是否有参考原理图、它是否可共享?  

    有关详细信息、请查看数据表中的应用部分。

    谢谢。

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还需要一个信息、即 Vboot= 1.15V、SVID 范围为(0.54-1.52) V、 因此我们可以考虑 SVID 电压范围的上限、即1.52V (不包括纹波电压)、来设计电源? 或 Vboot 是始终使用的静态电压,并参考设计。

    谢谢  

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    SVID 范围(0.54-1.52) V 是我们可以将其用于的 Vout 范围。

    因此、我们可以考虑 SVID 电压范围的上限、即1.52V (不包括纹波电压)来设计电源吗?

    是的、在 VR13 10mV VR 模式下、您可以具有高达2.5V 的输出电压、

    或 Vboot 是始终使用的静态电压,并参考设计。

    更正它是控制器要加电的初始化电压、PMBus Vout 限制将受到 Vout_Max 和 Vout_min 寄存器的限制。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chasel。

    它是双路输出,所以我们只能为电源使用1个 SVID?

    此外、是否需要任何特殊的 SVID 地址 TI 电源、或者我们可以选择任何 SVID、如0x01H。

    是否有任何寄存器设置来分配 SVID?

    谢谢

    Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    是的、您可以将其用作1+0或2+0。 英特尔需要 SVID 地址、如果应用不是针对英特尔、您可以选择任何人、这是可以的、只需将 SVID 引脚 CLK/DAT/ALERT 连接到 GND 即可。

    请检查数据表 SVID 部分以设置 SVID 地址。 它可由 NVM 或引脚 ADDR 的电阻器设置。

    谢谢。

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的应用是1+1,因此我假设1 SVID 能够处理两个输出轨。 我们的应用还使用 SVID、以便 PMBus 信号可以连接到 GND 或保持悬空?

    谢谢

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    因此、我假设1个 SVID 能够处理两个输出轨。

    是的、通过设置不同的 Rail1/2 SVID 地址

    我们的应用还使用 SVID、以便 PMBus 信号可以连接到 GND 或保持悬空?

    如果您将 PMBus 保持悬空状态、则将无法检查故障/遥测/编程 NVM 等 建议将 PMBus 连接到 CPU 或任何其他 PMBus 主机、或在电路板上放置一个引脚接头以进行调试。

    谢谢。

    Chasel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们根据什么基础为此稳压器选择 Fsw?  

    CAN FSW 也可通过 PMBus 或 SVID 进行编程。

    谢谢

    Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    我们根据什么基础为此稳压器选择 Fsw?  

    您可以使用600kHz、您可以在数据表的应用部分中找到相关因素。

    CAN FSW 也可通过 PMBus 或 SVID 进行编程。

    PMBus。

    请从 PMBus 组织获取 PMBus 规范、并从英特尔获取 SVID 规范、以了解差异。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    我还想了解一点、TPS56322A 提供可变运行时间动态输出电压范围(0.52-1.24V)。 控制器如何控制或感应不断变化的输出需求。

    它是通过处理器、PMBus 还是 SVID 接口进行控制?

    谢谢

    Vikas G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    有关详细信息、请查看数据表。 有一个寄存器用于切换 SVID 控制 VOUT 或 PMBus 控制 VOUT。

    谢谢。

    Chasel