Other Parts Discussed in Thread: TPS56221
大家好、
我的客户遇到断电问题、SCH 如下:
下面是 TPS56221的断电波:
输入电压为12V、输出为3.3V、负载电流为6A、当输入功率降至6.3V 时、TPS56221输入电压会大幅下降。
但是、当客户使用6V 电源 TPS56221将输出设置为 3.3V@6A 负载时、TPS56221工作正常。
n`t 不知道当输入电压降至6.3V 时为什么会发生这种奇怪的压降、您有什么意见吗?
非常感谢。
此致、Sunny