This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:TPS56221断电问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854182/tps56221-tps56221-power-off-issue

器件型号:TPS56221

大家好、

 

我的客户遇到断电问题、SCH 如下:

 

下面是 TPS56221的断电波:

 

输入电压为12V、输出为3.3V、负载电流为6A、当输入功率降至6.3V 时、TPS56221输入电压会大幅下降。

但是、当客户使用6V 电源 TPS56221将输出设置为 3.3V@6A 负载时、TPS56221工作正常。

n`t 不知道当输入电压降至6.3V 时为什么会发生这种奇怪的压降、您有什么意见吗?

非常感谢。

 

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    假设 TPS56221直流/直流转换器的效率为100%
    IIN=Vout*Iout/VIN
    当 VIN=12V 时、IIN=~1.65A

    TPS56221的 UVLO 为4.3V。
    BP 将电压调节至6.5V、一旦输入电压降至6.5V 以下、BP 线性稳压器将处于压降状态、栅极驱动电压将降低并增大功率级 FET 的导通电阻。 导通电阻增大、降低直流/直流效率、进一步增大 IIN 电流。

    我假设您关闭12V 电源、电压漂移更低。 随着电压漂移更低、IIN 电流增大、并且随着输入电压低于6.5V、由于栅极驱动降低、转换器效率降低。

    大容量电容器的 Rpcb 或 ESR 较大、导致电压下降。

    一旦器件停止开关、输入电流为~0A、输入电压增加至高于 TPS56221的启动电压、器件再次启动、输入电流增加、导致电压再次下降

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    假设 TPS56221直流/直流转换器的效率为100%
    IIN=Vout*Iout/VIN
    当 VIN=12V 时、IIN=~1.65A

    TPS56221的 UVLO 为4.3V。
    BP 将电压调节至6.5V、一旦输入电压降至6.5V 以下、BP 线性稳压器将处于压降状态、栅极驱动电压将降低并增大功率级 FET 的导通电阻。 导通电阻增大、降低直流/直流效率、进一步增大 IIN 电流。

    我假设您关闭12V 电源、电压漂移更低。 随着电压漂移更低、IIN 电流增大、并且随着输入电压低于6.5V、由于栅极驱动降低、转换器效率降低。

    大容量电容器的 Rpcb 或 ESR 较大、导致电压下降。

    一旦器件停止开关、输入电流为~0A、输入电压增加至高于 TPS56221的启动电压、器件再次启动、输入电流增加、导致电压再次下降

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢你的帮助。

    此致、Sunny