This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:太阳能电池板

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821689/bq25570-solar-panel

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: SM74611

我们使用的是 BQ25570、并得到了一些故障案例 BQ25570。  

这是 BQ25570的电路图:

图1:  

1.将太阳能电池板5V、2.6W 连接到 BQ25570。  

2.BQ25570至电池(4节电池18650并联)  

3.BQ25570至二极管(SM74611)至 负载

图2:  

1.太阳能面板规格

问题:

电池电压下降非常快(电压值~ 0-1V)、VBAT 引脚与 GND 之间的电阻为~ 40欧姆。  

遇到 这种情况的2/4器件处于存储状态(尚未实际运行)、因此太阳能充电器功能尚未激活。  

-太阳能电池板的功率大于 BQ25570允许的输入功率、但是2/4器件处于存储状态并且我有一个小测试是对 BQ25570的输入使用太阳能电池板9V 和12V、结果是 BQ25570仍然正常工作  

-电池质量不好(电池的内部电阻值很大),因此会影响 IC 的运行

-二极管的活动特性会导致这种情况  

请提供建议。   

我们连接了5V、2.6W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon、

    这是重复的帖子。  我回答了 XJ。  因此、我将关闭此线程。

    此致、

    Jeff