请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 主题中讨论的其他器件: SM74611
我们使用的是 BQ25570、并得到了一些故障案例 BQ25570。
这是 BQ25570的电路图:
图1:
1.将太阳能电池板5V、2.6W 连接到 BQ25570。
2.BQ25570至电池(4节电池18650并联)
3.BQ25570至二极管(SM74611)至 负载
图2:
1.太阳能面板规格
问题:
电池电压下降非常快(电压值~ 0-1V)、VBAT 引脚与 GND 之间的电阻为~ 40欧姆。
遇到 这种情况的2/4器件处于存储状态(尚未实际运行)、因此太阳能充电器功能尚未激活。
-太阳能电池板的功率大于 BQ25570允许的输入功率、但是2/4器件处于存储状态并且我有一个小测试是对 BQ25570的输入使用太阳能电池板9V 和12V、结果是 BQ25570仍然正常工作
-电池质量不好(电池的内部电阻值很大),因此会影响 IC 的运行
-二极管的活动特性会导致这种情况
请提供建议。
我们连接了5V、2.6W