尊敬的 TI 社区: 
我有一些关于 TPS3701的问题。 
我将使用它作为有线 OR 配置来监控双极电源(在我的示例中为+/-24V)。 
问题是、如果我要使用5V 上拉这些输出、并且将会有两个 IC (其中一个用于正电源轨、另一个用于负电源轨)、我应该如何连接所有四个输出以使其正常工作? 
我提出的问题是、负传感变体需要两个电阻器和一个二极管才能工作-我应该在这里连接额外的输出(图片上的红点)、还是要连接额外的输出(来自正传感)、我应该使用另一个上拉电阻器、然后我可以将所有输出连接在一起? 

我只想感应电源中的两个电压来打开/关闭 LDO/DC-DC、当一个电源轨发生故障时、我只想关闭所有东西。 
关于同一应用的另一个问题是如何驱动某些 LED、以便在发生[否]故障时获得视觉信息-在本例中、我只希望一个 LED 在发生异常时会闪烁或关闭。 因为我对它不太确定、所以我不想添加任何可能会误触发或干扰任何内容的内容。 
感谢您的帮助,祝您度过美好的一天:)