This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于双极电源的 TPS3701有线 OR 配置

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818029/tps3701-wired-or-configuration-for-bipolar-power-supply

主题中讨论的其他器件:TPS3701

尊敬的 TI 社区:
我有一些关于 TPS3701的问题。

我将使用它作为有线 OR 配置来监控双极电源(在我的示例中为+/-24V)。

问题是、如果我要使用5V 上拉这些输出、并且将会有两个 IC (其中一个用于正电源轨、另一个用于负电源轨)、我应该如何连接所有四个输出以使其正常工作?
我提出的问题是、负传感变体需要两个电阻器和一个二极管才能工作-我应该在这里连接额外的输出(图片上的红点)、还是要连接额外的输出(来自正传感)、我应该使用另一个上拉电阻器、然后我可以将所有输出连接在一起?



我只想感应电源中的两个电压来打开/关闭 LDO/DC-DC、当一个电源轨发生故障时、我只想关闭所有东西。

关于同一应用的另一个问题是如何驱动某些 LED、以便在发生[否]故障时获得视觉信息-在本例中、我只希望一个 LED 在发生异常时会闪烁或关闭。 因为我对它不太确定、所以我不想添加任何可能会误触发或干扰任何内容的内容。

感谢您的帮助,祝您度过美好的一天:)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz  

    我对问题陈述的理解是:  

    *您必须监控2个电源轨(+25V 和-25V)。 您希望它在窗口内(例如14V 至16V)。

    *为了监控负电源轨、您使用的是二极管、因此在红点、您将获得(-{二极管压降}至5V)的电源轨。

    *您能在红点短接+ve 轨监控器的输出吗? 您可以将 LED 放在哪里?  

    我的评论如下  

    *您可以在 图中的红色点短接其他监控器(用于监控+ve 轨)的输出、并对所有监控器使用上拉电阻 RPA。

    *确保红色点的电势不会低于输出引脚的绝对最大值(-0.3V)。 否则、ESD 二极管将导通、您可能会面临闩锁 问题。  

    * 在选择 RPB 时,应注意负轨监控器的输出电流 。  

    您可以在 RPU 电源和红点之间放置一个 LED (带有适当的串联电阻器)。 但它会增加输出电流。 您必须对其进行处理。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助;)
    我用于监控的窗口会有所不同,但这在这里无关紧要;)

    二极管呢? 我应该使用特定的东西、或者典型的1N4148就足够了?
    下一个问题如果我要在50-100k 范围内使用 RPU、我假设 RPB 可以是这里的相同值吗?

    如何添加一些 MOSFET (如2N7000或2N7002)以从 OV/UV 输出驱动 LED 指示灯?
    这里有一些东西:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateusz  

    二极管的正向电压应小于0.3V。 另外、您可能会遇到上述闩锁问题。

    RPB 的选择将取决于-VSS 值。 确保 RESET 引脚的电流不超过10mA。 该值的计算公式如下  

      (VSS - VFB)/RPB。

    您可以直接将 R1 + D1连接到红点。 当任一输出变为低电平时,LED 将亮起(因为它将有一条路径)。

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;)

    您是否建议我不要使用 MOSFET 或只是不需要使用 MOSFET?
    请问我省略 M1是什么呢?

    我将使用该 OV/UV 信号来控制 LDO 和直流/直流的启动、它们毕竟会吸收非常小的电流。

    如果这很重要、我将尝试使用2mA LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET。 您可以将其连接到二极管引脚本身。 最大输出电流为10mA、这将是流经 RPB + LED 电流的电流。 因此、您可以相应地设计您的系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     

    该电路将监控正负电源轨、并在任何电源轨从窗口流出时提供0V o/p。

    说明-

    案例1–当两个电源都在窗口内时-

     在这种情况下、所有 o/p MOS 将处于关断状态、没有电流(仅泄漏) R4、R5和 R6电阻器。 二极管将处于关断状态。   因此、O/p 电压将等于 VPU。

     

    案例2–当+ve 轨超出窗口时–

    其中一个 OUT MOS of +ve 电压轨监控器将打开。 这将把 VF1驱动至0V。 R5和 R6电阻器中将没有电流。 二极管将关闭、因为它没有得到–VFB 压降。 所有电流都将流经 R4并流向 U2监控器。

     

    案例3–当-ve 轨超出窗口时-

    其中一个 OUT MOS of–ve 轨监控器将打开。   U1的 OUT A 和 OUTB 引脚将被拉至–VMON 电压。 二极管将处于导通状态、二极管端子上的电势将为–VFB。 我们必须选择 R4和 R5、使 VF1 (输出)= 300mV (噪声裕度水平)

     

    即   VPU–R4*(VMON + VFB)/(R4 + R5)=噪声容限级别。 {其中 VFB 是二极管的正向偏置电压}。 U2监控器的 O/p 晶体管将处于关闭状态、漏极电压为0。

     

    情况4–当两个电源都在 窗口之外时

    在这种情况下、两个监控器都处于开启状态。 U2的 O/p MOS 将把 O/p 驱动为低电平。 二极管将负责 U1监控器的 OUT MOS 所需的额外电流。

     

    此致

    Trailokya