我的客户使用 UCC28019时出现功能故障问题、然后返回 TI 制造 FA、结果是 PIN5-Vcomp 失败、客户想知道 什么原因会导致 PIN5-Vcomp 失败?
客户只需测试产品功能、打开器件并关闭、重新启动器件时、UCC28019 PIN5-Vcomp 出现故障、对此仿真有何建议? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、杨
UCC28019的故障是否伴随其他器件、例如 PFC mos?
除 ESD 外、我认为 UCC28019引脚 Vcomp 不会发生故障。 请注意 ESD。
顺便说一下、Cree 建议 SiC MOSFET 在驱动上具有负电压、我看到这里没有负电压。
实际上、在正常模式下工作时、您只能为我提供一些波形、您无法重现故障、因此根据您的信息、我无法想象故障过程中会发生什么。
我建议您做更多 FA 分析、也许您可以从 FA 分析中获得一些有用的信息。
尊敬的 Vincent:
很抱歉、因为我不在寻求客户支持。
我查看原理图、看不到 UCC28019周围有任何意外参数。
我 无法想象 UCC28019 PFC 电路仅在 UCC28019引脚5发生故障、而不会伴随其他器件发生故障。 因此、我询问其他器件是否出现故障、但没有答案。
我在上一篇文章中写道、一个疑似故障是由于 ESD 造成的。
另一个问题是 Vcomp 引脚承受的高电压大于绝对额定电压。
您可以检查这两个列表。
对于您的问题、当该引脚的输出参数悬空时、Vcomp 仍将正常、
如果没有 VCC、Vcomp 如何具有电压? 我的理解是、即使没有任何其他引脚输入、如果 Vcomp 上的电压能够满足绝对额定电压、引脚 Vcomp 也应该正常。
如果您仍然存在这些问题、我强烈建议您找到 UCC28019样片、并在此引脚上注入电压、看看会发生什么情况。