This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:PIN5-Vcomp 失败问题!

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818618/ucc28019-pin5-vcomp-fail-issue

器件型号:UCC28019

我的客户使用 UCC28019时出现功能故障问题、然后返回 TI 制造 FA、结果是 PIN5-Vcomp 失败、客户想知道 什么原因会导致 PIN5-Vcomp 失败?

客户只需测试产品功能、打开器件并关闭、重新启动器件时、UCC28019 PIN5-Vcomp 出现故障、对此仿真有何建议? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、乔图尔、

    当更改为新的 UCC28019样片时、在开/关期间是否容易重现故障现象?

    如果您能够重现故障、您能否测试 Vcomp 和 VCC 上的电压以查看这些引脚上的电压是否完全符合 UCC28019 的额定电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David:

            请参阅随附的照片、CH1为 Vcomp,CH4为 Vcc

    VCC 电压正常、但 Vcomp 没有电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    该波形是否在 UCC28019故障发生时发生?

    我没有看到任何来自您的波形的意外信号。 Vcomp 和 VCC 都处于绝对最大额定值下。 Vcomp 取决于输出功率、因此如果 vcomp 保持在接近零、则输出功率处于非常轻的负载。

    请提供更多信息,例如,在什么情况下 UCC28019故障(输入电压、输出电压、负载)可以提供原理图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David:

             电源板的输入 Vcc 约为15.5V、应用为2.5KW 风扇控制、请参阅随附的原理图、

    PFC 楔块 TP2、TP5连接 PFC TP1,TP2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加其他原理图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang:

    我查看原理图、看不到任何意外情况。

    VCC=15.5V 是预期电压、没问题。

    我从一开始就问了这么多问题,但没有得到任何答复。 请逐一回答。

    谢谢、

    例如:

    您能否重现故障?

    在什么情况下触发故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David:

              很难重现故障、客户测试产品并将其关闭、然后再次重新启动、发现功能故障、  

    到目前为止、故障率仅为5件、但最终客户想知道根本原因是什么? 为什么只有 PIN 5失败?

    因此、我们需要您的帮助来分析此问题、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    UCC28019的故障是否伴随其他器件、例如 PFC mos?

    除 ESD 外、我认为 UCC28019引脚 Vcomp 不会发生故障。 请注意 ESD。

    顺便说一下、Cree 建议 SiC MOSFET 在驱动上具有负电压、我看到这里没有负电压。

    实际上、在正常模式下工作时、您只能为我提供一些波形、您无法重现故障、因此根据您的信息、我无法想象故障过程中会发生什么。

    我建议您做更多 FA 分析、也许您可以从 FA 分析中获得一些有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户想知道哪些情况会导致引脚5损坏? 您能否列出可能的原因、然后客户可以逐个检查。  

    此外、如果 VIN、VSENSE 的电压要早于 VCC、这会损坏该器件?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果连接在 Vcomp 引脚上的 RC 器件悬空、是否有可能导致器件损坏?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是一个紧急情况、您有什么意见吗?

    谢谢你。

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    很抱歉、因为我不在寻求客户支持。

    我查看原理图、看不到 UCC28019周围有任何意外参数。

    我 无法想象 UCC28019 PFC 电路仅在 UCC28019引脚5发生故障、而不会伴随其他器件发生故障。 因此、我询问其他器件是否出现故障、但没有答案。

    我在上一篇文章中写道、一个疑似故障是由于 ESD 造成的。

    另一个问题是 Vcomp 引脚承受的高电压大于绝对额定电压。

    您可以检查这两个列表。

    对于您的问题、当该引脚的输出参数悬空时、Vcomp 仍将正常、

    如果没有 VCC、Vcomp 如何具有电压? 我的理解是、即使没有任何其他引脚输入、如果 Vcomp 上的电压能够满足绝对额定电压、引脚 Vcomp 也应该正常。

    如果您仍然存在这些问题、我强烈建议您找到 UCC28019样片、并在此引脚上注入电压、看看会发生什么情况。