This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2056A:下拉电阻器问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818231/tps2056a-issue-with-pull-down-resistors

器件型号:TPS2056A
主题中讨论的其他器件:TPS2052B

您好!


客户在使用 TPS2046BD 时的电路存在一些问题。

它们使用 TPS2046BD 来限制外设的电流。  由于之前的模型(TPS2052B)提供了大量电流、因此它们更改了 IC。  
负责布局的公司未更改上拉电阻器、因此它们不起作用。
如果他们手动将电阻器更改为上拉电阻器、则5V 线路上似乎存在短路。 每个电阻器为10k。

为什么不能将该线路上拉超过10k 或100k? 他们希望拉动这些线路、以便在发生故障时不向外设供电。

有人可以帮助解决这个问题吗? 如果需要、我可以提供原理图。
提前感谢!

此致、
Brian



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮您提供原理图吗?

     我有两个位置。

     1.是否更改上拉电阻器上的下拉电阻器? 这意味着什么?  哪个 引脚?  

    2.您能帮您绘制设置吗?

    如有、随时与我联系。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、


    电阻器会影响 IC 的使能引脚:(这里是 R214和 R215)

    提前感谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请参阅以下用户指南。

    www.ti.com/.../slvu231a.pdf

    EN 引脚应上拉。

    我不知道为什么上拉会短路。

    请检查测试台。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他疑虑、请随时与我联系、或直接通过电子邮件发送给我(Zhang、Ziv)。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    问题已解决! 感谢您的帮助!

    此致、
    Brian