Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B
主题中讨论的其他器件:TPS2052B
您好!
客户在使用 TPS2046BD 时的电路存在一些问题。
它们使用 TPS2046BD 来限制外设的电流。 由于之前的模型(TPS2052B)提供了大量电流、因此它们更改了 IC。
负责布局的公司未更改上拉电阻器、因此它们不起作用。
如果他们手动将电阻器更改为上拉电阻器、则5V 线路上似乎存在短路。 每个电阻器为10k。
为什么不能将该线路上拉超过10k 或100k? 他们希望拉动这些线路、以便在发生故障时不向外设供电。
有人可以帮助解决这个问题吗? 如果需要、我可以提供原理图。
提前感谢!
此致、
Brian