This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:是否可以在 VOUT 处持续提供3.3V 电压?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854404/bq25570evm-206-is-it-possible-to-have-3-3v-continually-at-vout

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

您好!

我正在设计一种需要持续供应微控制器的应用。 电源是太阳能收集系统、电池是400 mAh 的锂离子电池。 n´t、我不知道 BQ25570是否允许我在以下情况下为微控制器提供3.3V 电压:

  1. 电源已打开、但电池已放电。
  2. 电源已关闭、电池已充电。

我的意思是(如果解释不充分)、

  1. 如果电池放电且电源打开、会发生什么情况? 3.3V 将处于输出电压中、电池将充电?
  2. 如果电池已充电且电源已关闭、会发生什么情况? 3.3V 将输入输出电压?

非常感谢大家的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    磨砂机、

    VOUT 的确切行为取决于将 VOUT_EN 连接到的信号引脚。

    无论您将其连接到何处、我都可以告诉您、如果您的电池在电源打开的情况下深度放电、VOUT 将无法加电并产生3.3V 电压。 这是因为降压转换器的输入是 VSTOR。 VSTOR 大于 VBAT 时、两个电压有效地短接在连接它们的 FET 的体二极管上。 如果该 VSTOR 电压低于 VOUT、则降压转换器将无法运行。

    但是、如果电源关闭但电池已充电、则 VOUT 将产生3.3V 电压、因为降压转换器(VSTOR)的输入将足以为 VOUT 供电。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当微控制器处于睡眠状态时、甚至在稳压器的输入电压下降后、您为什么不为超级电容器充电并从中汲取电流? 设计良好且性能良好的微控制器应仅消耗几 mA 的电流运行、而在睡眠模式下消耗 uA。 超级电容器会使其保持相当长的运行时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢您的快速回复和完美解释。 您能否确认这是正确的?

    在电源开启时、电池将开始充电。 当 batey 以最小电压充电以使降压转换器开始工作时、稳定电压(3.3)将处于 VOUT 中。 当电源关闭时、降压转换器将在电池放电时工作、直到电池电压低于降压转换器工作的最小值。  

    非常感谢大家的参与。

    磨砂机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    磨砂机、

    您的理解是正确的。 如果您使用 VBAT_OK 信号来驱动 VOUT_EN、我建议您查看数据表中的图21、因为它清楚地描述了该配置在各种电压阈值下的器件运行情况。

    谢谢、

    Ricardo