主题中讨论的其他器件:BQ25570
您好!
我正在设计一种需要持续供应微控制器的应用。 电源是太阳能收集系统、电池是400 mAh 的锂离子电池。 n´t、我不知道 BQ25570是否允许我在以下情况下为微控制器提供3.3V 电压:
- 电源已打开、但电池已放电。
- 电源已关闭、电池已充电。
我的意思是(如果解释不充分)、
- 如果电池放电且电源打开、会发生什么情况? 3.3V 将处于输出电压中、电池将充电?
- 如果电池已充电且电源已关闭、会发生什么情况? 3.3V 将输入输出电压?
非常感谢大家的参与。