This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:压降电压

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821355/tps7a05-dropout-voltage

器件型号:TPS7A05

大家好、

根据"图21。 压降与 IOUT 和温度间的关系"、在1mA 等小电流下、压降电压小于50mV。 图21的条件为 Vin=2.3V (Vin=Vout+0.5V)、Vout=1.8V。

另一方面、 根据"图23。 压降与 VIN 和温度间的关系"、输入电压=2.3V、输出电流=1mA 时的压降电压大于150mV。  您能告诉我为什么图21和图23之间有如此大的区别吗?

此外、如果 您有 Vout=1.2V、1.5V 和0.8V 时"压降与 IOUT 和温度间的关系"数据、您能否将其发送给我?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

      请注意、在图23中、使用的输出电流(Iout)为200mA (而不是1mA)、以匹配第6页电气表中的压降测试条件。 很抱歉、为了清除、图中应包含 Iout=200mA 电流。

    我们没有上面提到的电压的"压降与 Iout 和温度间的关系"数据。

    此致、

    Chibto