This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200EVM-02:我想更换有缺陷的主板

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200EVM-02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854176/lmg5200evm-02-i-want-to-replace-a-defective-board

主题中讨论的其他器件:LMG5200EVM-02

부품 번호:LMG5200EVM-02

我在同一个环境中运行了两个 lmg5200-2 EVM 板、一个板不工作。 它运行在同一环境中、没有烟或噪声等奇怪的症状、但有一个电路板显示了所需的输出、但有一个电路板仅消耗大约1 ~ 2伏的电压、但没有电流流动、也没有执行开关操作。 我的怀疑是坏板、我想用另一个新板替换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我们、很遗憾听到这个消息。

    对于此特定案例、您可以在此处打开和总结客户支持案例:

    如果您需要其他信息、请告知我们。

    谢谢、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要支持文档才能重新更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我的 TI store 订单号是 T00554216,与此问题相关,TI 客户支持中心表示 e2e enginner (您)需要确认此产品是否有问题,TI 需要从我那里提供更换。您能否检查我的问题并确认此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我的 TI store 订单号是 T00554216,与此问题相关,TI 客户支持中心表示 e2e enginner (您)需要确认此产品是否有问题,TI 需要从我那里提供更换。您能否检查我的问题并确认此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我们的所有评估板均在发货前经过全面测试和验证。

    请注意、我们无法处理此论坛上的更换请求。 请通过 我之前发送的链接提交案例。

    http://www.ti.com/guidedsupport/call-ti-support

    谢谢。