Other Parts Discussed in Thread: LMG5200EVM-02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMG5200EVM-02부품 번호:LMG5200EVM-02
我在同一个环境中运行了两个 lmg5200-2 EVM 板、一个板不工作。 它运行在同一环境中、没有烟或噪声等奇怪的症状、但有一个电路板显示了所需的输出、但有一个电路板仅消耗大约1 ~ 2伏的电压、但没有电流流动、也没有执行开关操作。 我的怀疑是坏板、我想用另一个新板替换它。