Other Parts Discussed in Thread: TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56339 工具/软件:WEBENCH设计工具
我采用 WEBENCH 设计了 TPS56339DDCR‑24V 至5.00V @ 3A。 但我发现当输入 高于18V 时 tps56339会损坏。 当 tps56339损坏时、VIN 引脚和 SW 引脚都短路到 GND。您能否提供一些建议? 非常感谢。