This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56339:TPS56339

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853244/webench-tools-tps56339-tps56339

器件型号:TPS56339

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我采用   WEBENCH 设计了 TPS56339DDCR‑24V 至5.00V @ 3A。 但我发现当输入 高于18V 时 tps56339会损坏。 当 tps56339损坏时、VIN 引脚和 SW 引脚都短路到 GND。您能否提供一些建议? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、电感器为 SRP6540-5R6M、自举电阻器为30R。 EN 引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享布局、让我们来回顾一下。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否已解决?

    肖恩