This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:通过改变温度来设定电池过压阈值

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820734/bq24171-battery-over-voltage-threshold-by-changing-temperature

器件型号:BQ24171

bq24171会随着温度的变化而改变充电电压。

在这种情况下、BAT 过压阈值是否也发生了变化?

BAT OV 阈值典型值为 VFB_REG 的104%。

例如、当充电电压设置为4.2V 时、在45°C 至50°C 的温度下、充电电压变为4.1V。 此时、BAT OV 阈值是否从4.368V 更改为4.264V?

我们想知道 BAT 过压上升和下降阈值的最小值和最大值。 您是否会向我提供变体信息?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    是的。  当在 JEITA 模式下降低稳压电压时、BAT OV 阈值会随着稳压电压而降低。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、

    感谢你的答复。
    您是否有 BAT OV 上升和下降阈值的最小值和最大值? 典型值为数据表中 VFB_REG 的104%和102%。

    我们不需要保证值、参考值是可以的。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    每增加+/- 2%。  它们一起漂移、这意味着如果上升为106%、则故障为104%。

    此致、

    Jeff