请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 bq24171会随着温度的变化而改变充电电压。
在这种情况下、BAT 过压阈值是否也发生了变化?
BAT OV 阈值典型值为 VFB_REG 的104%。
例如、当充电电压设置为4.2V 时、在45°C 至50°C 的温度下、充电电压变为4.1V。 此时、BAT OV 阈值是否从4.368V 更改为4.264V?
我们想知道 BAT 过压上升和下降阈值的最小值和最大值。 您是否会向我提供变体信息?
此致、
Kohei Sasaki