This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:能否使用 TPS22810驱动有刷直流电机?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853928/tps22810-can-i-use-tps22810-to-drive-a-brush-dc-motor

器件型号:TPS22810

您好!

能否使用 TPS22810驱动有刷直流电机?   电机仅在一个方向上工作。

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不应使用 TPS22810接通直流电机、因为没有集成钳位器可在电机关断时在电感反冲阶段保护器件。

    虽然我们拥有能够安全驱动电感负载的高侧开关、但这些器件不能以更高的频率进行 PWM、因为您受此器件的开通、上升和关断时间的限制。

    我建议您在应用中使用专用的电机驱动器 IC、而不是电源开关。

    http://www.ti.com/motor-drivers/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    直流电机已经有一个集成钳位二极管。 并且无需高频 PWM 控制。 有刷直流电机驱动器 IC 的使用成本太高、因此我需要更便宜的解决方案。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS22810不用于驱动电感负载、过去我们不建议使用负载开关驱动任何类型的电机或电磁阀。 我们通常推荐用于螺线管负载的高侧开关。 另一方面、如果您已经准备好了钳位电路、则应用程序可能会起作用。

    只要您不违反数据表中规定的规格、该器件就可以正常工作。 我建议您订购 EVM 并在工作台上试用您的用例。 我还建议查看开关波形、以确认器件在规格范围内运行。  

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    TPS22810驱动电感负载的问题是  当电感负载被切换时、瞬态将导致电流反向流过 TPS22810导通 FET 的体二极管。 也是如此。 我将添加一个带有 TPS22810的二极管系列。 此电路是否存在任何其他问题?

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您可以在电路中使用二极管压降、我会将二极管移至源极和 TPS22810之间。

    这将防止流经 FET 的反向电流、并且在反极性情况下(源极连接错误)也将防止 GND 平面的反向电流。

    在关断瞬态期间、由于电感反冲、输出电源轨将被拉至负值。 虽然反激式二极管将为存储的能量提供耗散路径、但我稍微担心输出电压会被拉低至低于建议的工作条件。 高侧开关器件会钳制输出电压、以便在关断电感负载时不会达到这些电平。 我认为测试可能会确认这是否是您的情况中的问题。