您好!
能否使用 TPS22810驱动有刷直流电机? 电机仅在一个方向上工作。
此致
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
不应使用 TPS22810接通直流电机、因为没有集成钳位器可在电机关断时在电感反冲阶段保护器件。
虽然我们拥有能够安全驱动电感负载的高侧开关、但这些器件不能以更高的频率进行 PWM、因为您受此器件的开通、上升和关断时间的限制。
我建议您在应用中使用专用的电机驱动器 IC、而不是电源开关。
尊敬的 Kevin:
TPS22810不用于驱动电感负载、过去我们不建议使用负载开关驱动任何类型的电机或电磁阀。 我们通常推荐用于螺线管负载的高侧开关。 另一方面、如果您已经准备好了钳位电路、则应用程序可能会起作用。
只要您不违反数据表中规定的规格、该器件就可以正常工作。 我建议您订购 EVM 并在工作台上试用您的用例。 我还建议查看开关波形、以确认器件在规格范围内运行。
感谢您在设计中选择 TI 电源开关。
Shreyas、您好!
TPS22810驱动电感负载的问题是 当电感负载被切换时、瞬态将导致电流反向流过 TPS22810导通 FET 的体二极管。 也是如此。 我将添加一个带有 TPS22810的二极管系列。 此电路是否存在任何其他问题?
此致
Kevin
尊敬的 Kevin:
如果您可以在电路中使用二极管压降、我会将二极管移至源极和 TPS22810之间。
这将防止流经 FET 的反向电流、并且在反极性情况下(源极连接错误)也将防止 GND 平面的反向电流。
在关断瞬态期间、由于电感反冲、输出电源轨将被拉至负值。 虽然反激式二极管将为存储的能量提供耗散路径、但我稍微担心输出电压会被拉低至低于建议的工作条件。 高侧开关器件会钳制输出电压、以便在关断电感负载时不会达到这些电平。 我认为测试可能会确认这是否是您的情况中的问题。