This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:压降、LM2776

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, LM2776, TPS61099, LM2756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816105/tlv61220-voltage-drop-lm2776

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: LM2776TPS61099

您好!

我使用 TLV61220设计了5V 输入、5.3V 输出、C1和 C2为10uF、R1为46.4k、R2为4.87k、L1为4.7uH。

此设计在无负载且输出为5.3V 时是可以的。

当我将输出连接到 LM2776时、电压会降至4.2V。

我需要 LM2776为 OPS 提供负5V 电压、功耗约为120mA 至150mA。

问题是、如何从 TLV61220获得5.3V 的正常输出?

我已经尝试了一些方法来如下所示、

1.我删除了 LM2776、TLV2776成功输出5.3V。

2.我将电感器从4.7uH 更改为10uH、输出电压从4.2V 更改为4.4~4.5V。

在压降中、TLV61220可能具有噪声语音。

4.布局如下所示

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick:

    您可以帮助测量 TLV61220的负载电流吗?

    请注意、峰值电流限制的最小值约为200mA。 IPEAK = IIN+ΔI;IIN=Vout*IO/Vin/Efficiency。 因此、恐怕它已超过电流限制。

    我将为您推荐 TPS61099。 因为它具有更大的电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢敏秋、您好!

    我测量到 TLV61220输出在满载时的负载电流约为80mA、LM2776需要输出120mA~150mA。

    我还测量 SW 引脚的波形、如下所示、第一幅图片是5.3V 时的正常输出、第二幅图片是4.5V 时的异常输出。

    我是否可以使输出在满载时保持在5.3V?

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    另请获取 Vin 的波形。 我是否可以知道您如何测量负载电流? 用电阻替换负载是否容易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢 敏秋您好

    TLV61220的输入电压波形稳定在5V

    我使用串联的 DMM 来检测 TLV61220输出和 LM2756输入之间的 LM2776电流。

    此外、我还尝试在 LM2790的输出端制造一个电阻器、原理图和下面的列表中、通过使用电压和电阻进行计算来显示表中此处的负载电流。

    电源 电源 电阻器 TLV61220的输出 LM2776的输出 负载电流
    输入电压(V) 电流(mA) R (千欧) 电压(V) 电压(V) 电流(mA)
    5. 36. 1000 5.35. -5.3 0.0053.
    5. 36. 100 5.35. -5.25 0.0525
    5. 36. 10. 5.34. -5.24. 0.524
    5. 43. 1 5.23. -5.13. 5.13.
    5. 85. 0.1. 4.27. -4.17. 41.7.
    5. 48 0.47. 4.63. -4.53 9.638297872
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    请执行快速测试:移除 LM2776、使用 TLV61220原始位置的电阻连接 VOU 和 GND。 然后、请获取轻负载和满载条件下的 VIN、SW、Vout 波形。

    此外、我还检查了 TLV61220的典型电流能力。 非常接近最小限值。 最好选择电流容量更大的器件 TPS61099。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢 敏秋您好

    我已经尝试过你的建议。 我设置不同的电阻器、以5.1k、510、51、5.1欧姆连接 TLV61220的 Vout 和 GND。

    下图是5.1K、510、51、5.1欧姆、CH1是 Vin、 CH2是 SW 引脚、所有图片中的 CH3输入 Vout。

    对于5.1k 和510欧姆、输出电压仍然为5.3V、对于51和5.1、输出电压下降。

    下面是针对5.1k、510、51欧姆电阻的大规模波形。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    感谢您提供详细的波形。  

    根据波形、有两个问题。 请帮助测试详细信息并尝试找出根本原因。

    1.图四显示的 VIN 较低。

    2.转换器似乎停止切换一段时间。 请检查 FB 电压和 EN 信号是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢 敏秋您好

    我认为5.1欧姆不适合这个测试、因为 TLV61220的技术规格中5.3V/5.1欧 姆超过1A。

    同样、对于电源、由于电流不足和压降、Vin 低电平可能正常。

    2、对于51欧姆、输出电压降至4.3V、电流可能为84mA。 要进行计算、输出电流应为5.3V/51 Ω= 105mA。

    在这种情况下、我已经检查了 FB 的电压、在规格中它是0.4V 而不是0.5V。

    我不知道为什么在 VFB 下降时会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick:

    请帮助检查此波形。

    您是否看到 SW 电压远高于5V? 请使用精确捕获 VOUT 引脚在这种情况下的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢 敏秋您好

    对于高得多的 SW 器件、我检查正常输出5.3V 和异常输出4.2V、它们都具有此功能。

    Pic1: 正常输出5.3V、SW 远高于5V、该较高器件大约为170纳秒。

     Pico 1

    PIC2和 PIC3:Vout 和 GND 之间连接51欧姆之前和之后的时间间隔相同。 阻尼频率和阻尼时间似乎发生了变化。

     PIC2PIC3

    PIC4:当连接51欧姆时,对于您的响应,输出电压大约为4.6V

    PIC5:PIC4的不同时间刻度

     PIC4

     PIC5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

     我正在与团队核实您的案例。 请耐心等待。 感谢您的善意理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    很抱歉让你久等了。 我与团队进行了核实。 我们认为问题可能是由 Cout 引起的。

    根据您的原理图、Cout 仅为2.2uF。 我们建议您将其替换为10uF。 对于布局、请将 Cout 尽可能靠近 GND 和 VOUT 引脚放置、以实现最短的路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Minqiu

    对于 TLV61220的 Vout 和 GND 之间的连接电阻器部分、我在 Vout 处额外增加了一个10uF 电容器。

    因此、根本原因可能不是 Cout、因为我之前在 Vout 上放置了10uF 的实验。 (作为跳线)

    顺便说一下、将5V 转换为5.3V 是否可能过于接近、从而导致错误?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    COUT 应尽可能靠近 Vout 和 GND。 如果距离较远、则不会获得良好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢 敏秋您好

    我已经将其非常接近 TLV61220的输出、就在 FB 的电阻器旁边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    您是否可以分享有关真实布局的图片? 或者、您也可以检查它是否完全遵循数据表中的建议布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢 敏秋您好

    布局如下所示、黄色的布局是我放置 Cout 的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    根据您的图、Cout 仍然远离 Vout 和 GND。 必须将其尽可能靠近、以使环路最小化。  

    数据表中提供了布局指南。 请遵循该要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢 敏秋您好

    我将尝试此部件。

    顺便说一下、我是否可以修改任何内容以使其正常工作、或者我是否不应该使用 TLV61220为 LM2776提供5.3V 电压?

    恐怕我重新布局了、它不能再工作了。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    TLV61220不具有太大的电流能力、但通常对于80mA 电流应该是可以的。

    您可以尝试 TPS61099、它具有更大的电流能力。 请注意布局。 它会对性能产生很大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    这进展如何? 我将关闭该主题、因为我认为您已经解决了该问题。 如果没有、只需在下面回复即可。