This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:询问建议 BQ24295数据表问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820795/bq24295-asking-for-the-recommendation-bq24295-datasheet-question

器件型号:BQ24295

大家好、

客户正在寻找下图所示的 BQ24295数据表、文本显示 VSYS 高于"最小系统电压设置" 150mV。 但在图中、它显示 VSYS 高于"VBAT" 150mV。

 

请您评论哪一项是正确的?

 

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    是的、这意味 着当 VBAT 高于 VSYSMIN 且充电被禁用时、VSYS 比 VBAT 高150mV。

    谢谢、