Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 大家好、
客户正在寻找下图所示的 BQ24295数据表、文本显示 VSYS 高于"最小系统电压设置" 150mV。 但在图中、它显示 VSYS 高于"VBAT" 150mV。
请您评论哪一项是正确的?
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.