This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:导通期间输出出现尖峰

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819132/lp2951-spike-in-the-output-during-turn-on

器件型号:LP2951

您好!

我们使用 LP2951-33DR LDO 为 LCD 模块上电。 电流要求为10mA。

我们可以看到导通期间输出端的尖峰。 振幅为4.4V。 我们将输出电容器从100nF 更改为3.3uF、但问题仍然存在。

在输出端会导致这些尖峰的原因是什么? 可以采取哪些措施来最大程度地减小尖峰?

此致、

Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、您好!

    您能否共享您正在测试的原理图(上面显示的是 RT2560)? LP2951还有几个引脚。 以下是典型配置:

    注意:ERROR 引脚是可选的、因为这是一个开漏输出。

    此外、如果您关心低 IQTPS709 只有1uA 的 IQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 下面是使用的电路

    此致、

    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、您好!

    感谢您提供最新的原理图、John 正在度假、但我想跟您联系。 必须注意的 是、该 LDO 通常会出现一些过冲、实际上数据表的图21中显示了过冲。

    此外、我看到关断引脚接地、您的示波器屏幕截图中显示了过冲、显示了 Vout 非常接近 Vin。 这向我表明、当 Vin 达到输出电压值时、器件可能处于压降状态、这将导致输出过冲。

    当 LDO 处于压降状态时、输出电压低于精度规格。 这种情况会导致误差放大器强制导通晶体管的栅极、从而使导通晶体管完全导通并提供尽可能小的电阻、这意味着 VOUT 尽可能地跟踪 VIN。 当输入电压恢复时、误差放大器必须强制通流器件的栅极进入相反的电源轨、从而使通流晶体管具有更大的阻性。 栅极电压的变化需要有限的时间、具体取决于误差放大器的带宽。 如果 VIN 在此期间快速上升、则 VOUT 跟踪 VIN 并过冲至高于标称输出电压。  

    可以避免这种情况的一种方法是在 SENSE 和 VTAP 之间添加前馈电容器、我们通常建议 LDO 使用1nf-100nF。 这会将两个节点交流耦合在一起、并减缓启动期间输出电压的上升、从而减少您看到的过冲。 在本 应用手册中、我们介绍了使用 CFF 的优缺点。