This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:LM5007

Guru**** 1162340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854011/lm5007-lm5007

器件型号:LM5007

LM5007MMEP National Semiconductor: 问题:在这种过时的 NSC-IC 提交后、我们在 Yaers 中使用了后缀 MMeP 、表示 MM (=MUA08-case) 和 EP (=增强型塑料高电压)。 我们知道这种情况已经过时、不再是可避免的。 到目前为止还可以。

我们看到 Texas 有 LM5007MM 类型   ,但 LM5007MMEP 版本不存在。 情况是一样的、我们可以毫无 问题地发现这一点。  但是 、虽然  数据表中没有提到、但这种德州类型的 LM5007MM 是否也符合规格"增强型高电压"?  LM5007MMEP (旧 NSC)和 LM5007MM (TI)两种类型是否等效? 到目前为止、我找不到信息/文档。

如果您有任何想法 或支持、 那么没关系...

此致德国 KBFritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    让我仔细检查这些信息

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    在与应用工程师进行检查之后。 两个部件之间的绝对最大值以及 MMEP 部件和常规 mm 部件之间的工作温度似乎相同。

    e2e.ti.com/.../LM5007MMEP.pdf