请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5007 LM5007MMEP National Semiconductor: 问题:在这种过时的 NSC-IC 提交后、我们在 Yaers 中使用了后缀 MMeP 、表示 MM (=MUA08-case) 和 EP (=增强型塑料高电压)。 我们知道这种情况已经过时、不再是可避免的。 到目前为止还可以。
我们看到 Texas 有 LM5007MM 类型 ,但 LM5007MMEP 版本不存在。 情况是一样的、我们可以毫无 问题地发现这一点。 但是 、虽然 数据表中没有提到、但这种德州类型的 LM5007MM 是否也符合规格"增强型高电压"? LM5007MMEP (旧 NSC)和 LM5007MM (TI)两种类型是否等效? 到目前为止、我找不到信息/文档。
如果您有任何想法 或支持、 那么没关系...
此致德国 KBFritz