This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:PG 引脚闪烁、充电极低

Guru**** 2652585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853085/bq24630-pg-pin-blinking-charge-very-low

器件型号:BQ24630

您好!  

我是使用参考设计制作电路板的、它适用于6s LiFePO4电池21.6V 电压、并使用24V 直流适配器作为充电源。

当我使用24V 直流电源为电池充电时、PG 引脚以100ms 的频率闪烁、充电电流仅为30mA。  

当我将电压降低到27V 左右时、一切都很稳定、充电电流恢复正常(ISET1)、大约1A。

如果我在 EVM 板上使用相同的设置、这是正常的。

我想知道造成这种情况的原因是什么。

我随附了 eGe 格式的设计文件、这里是原理图的屏幕截图。

  

e2e.ti.com/.../LRM_2D00_Main_2D00_Ctrl_2D00_Board.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangmin、

      使用24V 直流电源时测量的 VCC 是多少? 您能否获取 VCC、SRN、PG、ACDRV 的波形? 您是否提到 EVM 板上的24V 直流输入工作正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的关注。  

    EVM 板上的相同24V 直流输入工作正常。 我将在星期一向您提供这些测量值。

    谢谢、

    Kangmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 概述

    VCC 放大

    SRN 概述

    SRN 放大

    PG 概述

    PG 放大  

    ACDRV 概述

    ACDRV 放大

    一切似乎都以22Hz 频率(45ms)振荡。  

    我对它在内部的工作方式和充电机制了解不多。 现在、我怀疑高频充电环路布线可能不正确。

    感谢您的评论。

    徐康民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangmin、

      是的、这种高频耦合会导致 BQ24630循环进入和退出睡眠模式。 您可以从 VCC 浸渍中看到这一点、由于您的应用在电池电压和输入电压之间已经有很小的余量、因此会导致充电器认为它处于睡眠模式。 PG 低电平有效表示电源正常、因此当睡眠状态发生时、PG 为高电平。 这就是 PG 引脚闪烁的原因。 在睡眠状态下、ACDRV 也将被拉高至 VCC、在有效输入状态下、ACDRV 将被拉至 VCC - 6V。 ACDRV 振荡也显示进入和退出睡眠模式。 有关可最大限度降低高频噪声的布局技巧:

    1.将输入电容尽可能靠近开关 MOSFET 电源和接地连接放置,并使用尽可能短的铜线迹连接。 这些器件应放置在 PCB 的同一层上、而不是使用通孔进行连接的不同层上。

    2. IC 应靠近开关 MOSFET 栅极端子放置、使栅极驱动信号布线保持短路、从而实现干净的 MOSFET 驱动。 IC 可放置在开关 MOSFET 的 PCB 另一侧。

    3.将电感器输入端子尽可能靠近开关 MOSFET 输出端子放置。 最大限度地减小该迹线的铜面积、以降低电场和磁场辐射、但使迹线足够宽、以承载充电电流。 不要为此连接并行使用多个层。 最大限度地减小从该区域到任何其他布线或平面的寄生电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对原理图中哪一个是输入电容器有点困惑、是 C13还是 C11?

    同样、感谢您的帮助、我将相应地调整我的路线。

    谢谢、

    徐康民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangmin、

      C9应靠近 IC 的 VCC、C11应靠近 Q3的漏极(以最大程度地减小高频环路并提供一条较短的返回路径)。 C13是自举电容器、可提供正 VGS 来驱动 Q3。