Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ77905, BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ77905、 BQ76200
您好!
我将使用 bq76940作为监控器 IC、为电动自行车的13s4p 电池组设计 BMS、并且由于电池电量相当高、我想添加一整层纯硬件保护。
由于电池平衡是由 AFE 实现的、因此我会选择 bq77905。
1.将这两个芯片结合使用是好的做法,还是我对设计进行了过度设计?
2.我正在使用高侧 FET、使用 bq76200驱动它们。 我是否应该将两个 CHG 引脚从 bq77905和 AFE 连接到 bq76200 (带二极管)、还是将两个 DCHG 引脚从 bq77905和 AFE 连接到 bq76200?
在这种情况下、如何使用 bq77905中的负载移除引脚?
非常感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。
此致、
Sebastian