This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:为 bq76940 BMS 添加仅硬件保护层

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ77905, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853957/bq76940-adding-a-hardware-only-protections-layer-to-my-bq76940-bms

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ77905BQ76200

您好!

我将使用 bq76940作为监控器 IC、为电动自行车的13s4p 电池组设计 BMS、并且由于电池电量相当高、我想添加一整层纯硬件保护。

由于电池平衡是由 AFE 实现的、因此我会选择 bq77905。

1.将这两个芯片结合使用是好的做法,还是我对设计进行了过度设计?

2.我正在使用高侧 FET、使用 bq76200驱动它们。 我是否应该将两个 CHG 引脚从 bq77905和 AFE 连接到 bq76200 (带二极管)、还是将两个 DCHG 引脚从 bq77905和 AFE 连接到 bq76200?

在这种情况下、如何使用 bq77905中的负载移除引脚?

非常感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    1. 是的、这是一个好的做法。 我们经常看到这种情况。 添加第二层保护将有助于在紧急情况下防止灾难。
    2. 是的、此配置可以正常工作。 最终、由您和您的应用决定、但我认为这是一个很好的解决方案。
    3. 负载移除可能需要一些外部电路、以便在无负载时强制 LD 引脚为低电平。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    非常感谢您的快速回答。 我的下一个问题:

    1.我通过 RC 滤波器从3个器件读取感应电阻器两端的电压、这3个器件是 TI 的完整级联监测计、AFE 和 BQ77905。 我使用的是2引脚电阻器。 这是否会产生一些会影响上述器件的感测电阻读数的负载?

    2.对于相同的 RC 滤波器、100欧姆电阻器的容差是否会影响测量精度、或者仅影响 PCB 布线分辨率+感应电阻器容差?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    1. 是的、这可能会影响感应电阻器读数。
    2. 是的、容忍很重要。 较小的容差将导致更准确的读数。