请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 我使用 TPS54560配置了电路。
50V 电池输入 --- >5V 、5A 输出
但是,VIN 部分在 连接时突发。
它在20V 和30V 输入下工作正常...
它显示了数据表上的4.5V 至60V 输入。
出什么问题了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.