This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853788/tps54560-tps54560

器件型号:TPS54560

我使用 TPS54560配置了电路。

50V 电池输入 --- >5V 、5A 输出

但是,VIN 部分在 连接时突发。

它在20V 和30V 输入下工作正常...

它显示了数据表上的4.5V 至60V 输入。

出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您没有阻尼/电解电容器。 加电时、引线较长(输入路径中的电感)、您可以体验迷宫般的体验。 这种振铃可能很大、会导致超出器件的 absmax。

    在器件的 VIN (输入电容器)上电时、您能否监测输入电压?

    您能否使用直流电源将输入电压缓慢上升至50V 并观察性能?