This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119Q:LM5119Q 未提供所需的负载电流

Guru**** 1817270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119Q
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820935/lm5119q-lm5119q-not-providing-the-required-load-current

器件型号:LM5119Q

您好!

我设计了一个使用 LM5119Q 的 PCB。  该电路设计用于生成27V、1.6A 和38V、4.3A。 该电路在空载条件下正常运行。 如果在生成所需电压后连接负载、则电路能够提供所需的电流量。 但是、如果电路在事先连接负载的情况下接通、则电路无法提供所需的电流、输出电压也无法达到所需的电平。 请查找随附的原理图以供参考。

请帮我解决这个问题。

谢谢、此致、

Karthik

e2e.ti.com/.../LM5119Q.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、  

    您可以检查系统在负载条件下是否稳定?

    此外、如果在启动前连接了负载、您能否使用电流探头检查电子负载是否导致浪涌电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的快速响应。  请详细说明 LM5119Q 的 RES 引脚吗? 因为、将 RES 连接到任何 VCC 引脚似乎可以解决该问题。 系统在此状态下是否稳定?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、  

    RES 引脚用于设置发生 OC 且器件进入断续模式时的关断时间。  

    通过将 RES 引脚连接到 VCC、可最大限度地缩短关断时间。 该部件将反复地立即重新启动。 这是禁用断续模式的方法。  

    不建议使用这种方法、因为如果在正常运行期间发生 OC 或短路、FET 和电感器上的功率损耗将非常高、并且可能会发生损坏。  

    我仍然怀疑原始问题与 E-load 有关、但需要在您的一侧确认。  

    谢谢